Connettore per installazione

gesis® CON

I componenti della famiglia di prodotti GST18®, certificati secondo IEC 61535, sono adatti per l’installazione di sistemi di illuminazione, interruttori, tapparelle/veneziane e prese. Grazie alla codifica meccanica, le diverse applicazioni possono essere separate tra di loro in modo chiaro nell’ambito dello stesso sistema. Inoltre il colore dei connettori identifica le connessioni che si appartengono. In questo modo sono praticamente impossibili gli errori di collegamento.

Connettore per installazione

gesis® MINI

Si tratta di una famiglia di prodotti espressamente progettati per spazi ristretti. Essa associa dimensioni minime con massima flessibilità. Rappresenta, quindi, il sistema perfetto per l’installazione in negozi e stand fieristici. Brevi tempi di installazione e facili modifiche - questi sono i fattori decisivi. gesis® MINI dimostra chiaramente i suoi punti di forza anche come interfaccia per il preassemblaggio di elettrodomestici, lampade, mobili da ufficio o nell’allestimento di cucine.

Connettore miniaturizzato

gesis® MICRO

Con la famiglia di prodotti gesis® MICRO è ora possibile installare l’illuminazione in vetrine e scaffali nei luoghi più difficili da raggiungere - e questo nel modo più semplice che si possa immaginare. L’installazione elettrica precablata nei mobili diventa così “invisibile” e niente distrae lo sguardo dall’essenziale. Poiché gesis® MICRO è perfettamente abbinato a tutta la famiglia gesis® si ha a disposizione un sistema assolutamente integrato.

Connettore a bassa tensione

gesis® NV

Anche nella tecnologia a bassa tensione è possibile approfittare dei vantaggi del sistema gesis®. Con il sistema BST14 si possono installare ad innesto anche applicazioni di segnale. La codifica meccanica e una chiara attribuzione, grazie a colori diversi, facilitano l’installazione. Inoltre i trasformatori elettronici a innesto rapido consentono di passare direttamente dalla alimentazione principale alle due distinte linee di bassa tensione: ST 16 o ST 17.

Lighting connection system

gesis® TOP

Wieland è nota per l’innovazione nel campo dell’installazione elettrica precablata. Installazione semplice - sicura - veloce - flessibile: queste sono le linee guida delle nostre azioni. Il sistema innovativo gesis® TOP, provato milioni di volte, consente la connessione economicamente più conveniente di ogni singolo apparecchio. Un’altra pietra miliare è stata da noi posta nel mondo della connessione ad innesto.

Sistema di connessione per illuminazione

gesis® LINECT

Il vasto sistema LINECT, applicato universalmente, offre collegamenti ad innesto per i vostri corpi illuminanti – e si basa ovviamente sul collaudato programma Wieland gesis®

Sistemi a cavo piatto

gesis® NRG

Con la scelta di un sistema a cavo piatto si hanno tutti i vantaggi di una moderna installazione elettrica. E’ possibile in ogni momento installare derivazioni ovunque – velocemente e in modo affidabile – senza interruzione del cavo poiché la connessione è fatta con tecnologia piercing. I contatti si effettuano infatti a perforazione di isolante. Sono disponibili cinque sistemi con sezioni diverse – che consentono di distribuire energia o segnali.

Box di distribuzione nella installazione

gesis® RAN

Presenti in numerosi edifici con impiego affidabile - le cassette di distribuzione ad innesto gesis® RAN si occupano della distribuzione di energia remota e dell’automazione, eliminando un lavoro di cablaggio ad alta densità. Tutte le cassette di distribuzione sono testate singolarmente prima della fornitura in modo da garantire la massima sicurezza di programmazione e connettività del sistema.

Software di progettazione

gesis® PLAN

Il software di progettazione e visualizzazione gesis® PLAN è uno strumento molto facile da usare. Con il suo supporto é possibile configurare e calcolare convenientemente le installazioni elettriche precablate. Il software aiuta progettisti, integratori di sistema, architetti e costruttori nelle fasi di progettazione, offerta e costruzione degli edifici.