CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références
  • 29/07/2019

La basilique Saint-Pierre brille D'un nouvel éclat

Un nouvel éclairage intérieur installé en quelques jours

Chaque année, des millions de personnes admirent la basilique Saint-Pierre de Rome. Avec son nouvel éclairage intérieur, elle est devenue encore plus lumineuse. Les travaux d'installation à une hauteur pouvant atteindre 110 m ont été réalisés en quelques jours seulement, sans aucun cordon et sans impact pour la foule des visiteurs. La technologie de connexion innovante qui a rendu cela possible est fournie par l'entreprise allemande Wieland Electric.

La basilique Saint-Pierre est le centre du christianisme catholique romain, la destination et la source de force pour les croyants du monde entier, et elle abrite d'innombrables grandes œuvres d'art. Celles-ci pourront désormais briller encore plus grâce à un nouveau système d'éclairage innovant d'Osram. Tout comme l'architecture unique à l'intérieur de l'église elle-même. À cette fin, quelque 100 000 LED ont été installées dans 780 luminaires spéciaux et près de 20 km de câbles ont été posés. L'installation était un projet gigantesque qui a nécessité une planification minutieuse. Toute restriction ou même fermeture devait être évitée dans la mesure du possible, tout en assurant au maximum la sécurité des travailleurs et des visiteurs, car l'installation concernait également le dôme de la cathédrale, ce qui impliquait de travailler à une hauteur considérable. Pour ces raisons, le Vatican a opté pour la technologie de connexion enfichable et donc innovante de Wieland Electric GmbH.

Enfichabilité - Installation facile, rapide et sûre

Le système modulaire universellement enfichable de Wieland, du distributeur à la connexion du luminaire, est constitué de composants qui ont été préfabriqués et testés en usine. Cela signifie que la technologie de connexion peut déjà être planifiée en détail à l'avance. Les câbles ont été livrés pré-assemblés avec la longueur correcte et étiquetés pour leur lieu d'utilisation respectif. Les temps de montage dans la basilique Saint-Pierre elle-même ont donc pu être réduits d'environ 70 % par rapport à une installation classique. Il n'a fallu que quelques jours pour terminer l'installation du nouveau système d'éclairage. L'enfichabilité a remplacé un câblage laborieux et a également été un réel atout en termes de sécurité, comme le souligne Stephan Lauer, responsable des projets d'éclairage et de construction au niveau mondial chez Wieland : « Il a été installé pendant le fonctionnement alors que près de 30 000 personnes visitaient quotidiennement la basilique Saint-Pierre. Ici, il faut éviter de faire tomber un tournevis d'une certaine hauteur. Ce danger a été minimisé car notre système peut être installé sans aucun outil. » L'opération a porté sur les connecteurs GST18 et RST20 et les connecteurs d'appareils (3 pôles et 5 pôles pour les luminaires dimmables DALI), complétés par des éléments de distribution, des assemblages de câbles et des accessoires.

Une protection fiable contre l'humidité pour une installation en extérieur sur la place Saint-Pierre

Le nouvel éclairage intérieur n'est pas le premier projet que le Vatican, Osram et Wieland ont réalisé ensemble. La place Saint-Pierre brille déjà d'un nouvel éclat depuis l'été 2016. Ce projet a également fait appel à la technologie de connexion enfichable de Wieland, qui impressionne également à l'extérieur grâce à sa protection fiable contre l'humidité. Pour éviter que même les fortes pluies sur la place Saint-Pierre ne provoquent l'extinction d'un seul luminaire, on a choisi des connecteurs RST et des connecteurs d'appareils qui bénéficient d'une protection IP complète (IP66, IP68, IP69).

2019-07-21_Vatikan.docx

228 KB