Relais de surveillance de l’arrêt et de la vitesse
Les relais de mouvement Wieland surveillent l’arrêt, la vitesse ou le mouvement de rotation afin d’évaluer les mouvements dangereux d’une machine sans contrôleur de sécurité programmable. Selon l’appareil, la surveillance peut être réalisée sans capteur ou au moyen de détecteurs ou de signaux de codeur HTL. Choisissez selon la fonction de mouvement surveillée, l’interface capteur, la plage de vitesse ou de fréquence, les sorties de sécurité, le pouvoir de coupure, le comportement au démarrage et au réarmement, la technologie de raccordement et le niveau de sécurité requis.
RELAIS DE SURVEILLANCE DU MOUVEMENT
Les relais de surveillance du mouvement comprennent deux types de dispositifs : les contrôleurs d'arrêt et les contrôleurs de vitesse. Les contrôleurs d'arrêt ne nécessitent ni codeurs incrémentaux ni détecteurs de proximité pour déterminer l'état de fonctionnement de la machine. Les contrôleurs de vitesse, quant à eux, assurent une surveillance sécurisée des machines ou des installations en association avec des codeurs incrémentaux ou des détecteurs de proximité.
CONTRÔLEURS D’ARRÊT
SANS CAPTEUR
SVM 4001K - RELAIS DE SURVEILLANCE DU MOUVEMENT
SVM 4001K-A
L'appareil est équipé de bornes à vis.
SVM 4001K-C
L’appareil est équipé de bornes Push-in.
- Surveillance de l’arrêt
- Surveillance des dispositifs de verrouillage électriques
- Activation des dispositifs d’interverrouillage avec verrouillage à ressort
- Surveillance des faibles vitesses en mode réglage
Le dispositif SVM 4001K surveille les machines dont les entraînements triphasés ne sont pas équipés de capteurs de détection de mouvement. Les relais du contrôleur d’arrêt reviennent en position de repos dès que les entraînements se mettent en mouvement ou lorsqu’un défaut est détecté.
- Surveillance sans capteur des moteurs monophasés et triphasés
- Surveillance sécurisée et réglable de la tension
- Fonctionnement automatique
- Jusqu’à PL e / Catégorie 4 (EN ISO 13849-1)
- Jusqu’à SILCL 3 (EN 62061)
CONTRÔLEURS DE VITESSE
AVEC CAPTEURS
SNS 4074K / 4084K - RELAIS DE SURVEILLANCE DU MOUVEMENT
SNS 4074K
L’appareil dispose d’une entrée de bypass permettant de désactiver la fonction de surveillance en toute sécurité, par exemple lorsqu’une position sûre est atteinte. Dans ce cas, le signal doit correspondre au minimum à la catégorie de sécurité de la fonction de surveillance sélectionnée.
SNS 4084K
L’appareil dispose d’une entrée de pontage au démarrage permettant de désactiver les sorties de sécurité lorsque la machine est à l’arrêt. Cette fonction peut notamment être utilisée pour activer le verrouillage à ressort d’un dispositif de protection lors du démarrage de la machine.
- Surveillance de l’arrêt
- Surveillance des dispositifs de verrouillage électriques
- Activation des dispositifs d’interverrouillage avec verrouillage à ressort
- Surveillance des faibles vitesses en mode réglage
Le contrôleur d’arrêt SNS 4084K assure une surveillance sécurisée de la fréquence d’un signal sur les entrées I1 à I4 de l’appareil. Si la fréquence des impulsions dépasse la valeur réglée à l’aide des commutateurs rotatifs (0,1 à 99 Hz), les sorties Q1/Q2 sont désactivées. Cette fonction de surveillance permet de détecter l’arrêt ou une faible vitesse de sécurité d’une machine.
Dans ce type d’application, les sorties de l’appareil peuvent notamment commander un dispositif d’interverrouillage avec verrouillage à ressort ou par électroaimant. La détection du mouvement peut être assurée, par exemple, par deux détecteurs de proximité inductifs ou par un codeur incrémental, raccordés aux entrées I1 à I4. La fréquence des impulsions à surveiller est réglée à l’aide des deux commutateurs rotatifs, puis enregistrée dans l’appareil en appuyant sur le bouton ENTER lors de la mise sous tension.
- Surveillance fiable des signaux d’entrée dynamiques
- Fréquence de surveillance réglable de 0,1 à 99 Hz
- 4 groupes de modes de fonctionnement sélectionnables
- Commande monocanal ou bicanal
- Démarrage manuel ou automatique
- Détection des courts-circuits entre les voies
- 4 sorties de sécurité à semi-conducteurs sans usure
- Jusqu’à PL e / Catégorie 4 (EN ISO 13849-1)
- Jusqu’à SILCL 3 (EN 62061)
VERS LE MARQUAGE CE EN TOUTE SÉRÉNITÉ – AVEC LES EXPERTS EN SÉCURITÉ DE WIELAND
La sécurité est notre métier au quotidien, et ce depuis plus de 30 ans. De la démarche de marquage CE à l'exploitation en toute sécurité, nous sommes votre partenaire de confiance et mettons notre expérience au service de votre projet. Qu'il s'agisse de formations ou de conseils, nous élaborons pour vous une offre d'accompagnement complète et sur mesure pour la mise en conformité de vos machines avec les normes en vigueur. Nous accompagnons les fabricants et les exploitants dans des étapes spécifiques, telles que les inspections et les mesures du temps d'arrêt, l'évaluation des risques des machines ou la validation des fonctions de sécurité conformément à la norme EN ISO 13849-2. Nous pouvons également les accompagner tout au long du processus de marquage CE, jusqu'à l'évaluation de la conformité selon la directive Machines.
TÉLÉCHARGEMENTS
FAQ
Qu’est-ce qu’un contrôleur d’arrêt ?
Un contrôleur d’arrêt surveille la fréquence des signaux aux entrées de l’appareil et détecte lorsqu’une machine est à l’arrêt ou atteint une faible vitesse de sécurité.
À quels niveaux de sécurité les contrôleurs d’arrêt de Wieland Electric répondent-ils ?
Les contrôleurs d’arrêt atteignent le niveau de performance PL e / catégorie 4 (EN ISO 13849-1) et le niveau de sécurité SILCL 3 (EN 62061).
Quelle est la principale différence entre les modèles SNS 4074K et SNS 4084K ?
- SNS 4074K : Dispose d’une entrée de bypass permettant de désactiver la fonction de surveillance en toute sécurité.
- SNS 4084K : Dispose d’une entrée de pontage au démarrage permettant de désactiver les sorties de sécurité lorsque la machine est à l’arrêt.
Comment fonctionne le contrôleur d’arrêt sans capteur SVM 4001K ?
Le SVM 4001K surveille les machines dont les entraînements triphasés ne sont pas équipés de capteurs de détection de mouvement. Dès que les entraînements se mettent en mouvement ou lorsqu’un défaut est détecté, les relais du contrôleur d’arrêt reviennent en position de repos.
À quelles normes les contrôleurs d’arrêt sont-ils conformes ?
- EN ISO 13849-1
- EN 62061
Quelles certifications les contrôleurs d’arrêt possèdent-ils ?
- TÜV
- cULus Listed
products - 019f93fc14b37e679ff9df73dd7198af
Vos filtres