ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados
  • Junio 2024
  • SEGURIDAD INDUSTRIAL

NUEVA GENERACIÓN de barreras y cortinas OPTOELECTRÓNICaS DE SEGURIDAD 

MÍNIMO ESFUERZO, MÁXIMA SEGURIDAD

Cuanto más complejas se vuelven las máquinas y los sistemas en entornos de fabricación y logística, más importancia adquiere la cuestión de la seguridad en el trabajo. En este contexto, Wieland Electric presenta su última generación de cortinas y barreras de seguridad, que complementan el portfolio existente de dispositivos de protección optoelectrónicos y se caracterizan por un alto grado de seguridad, flexibilidad y fácil uso.

La nueva serie de cortinas de seguridad SLC4 (Safety Light Curtains) y barreras de seguridad SLG4 (Safety Light Grids) se han desarrollado para aplicaciones que requieren una protección fiable del acceso a zonas amplias en máquinas o naves de producción. Con un solo sistema se pueden conseguir alcances de hasta 70 m. Gracias a la sencilla configuración sin software y a la instalación plug&play de las variantes básicas, las cortinas de seguridad pueden ponerse en funcionamiento rápidamente. Los LED, claramente visibles, también permiten un rápido diagnóstico in situ, lo que minimiza los tiempos de inactividad. Además, la carcasa robusta de aluminio y el grado de protección IP65/67 según la normativa EN 60529 garantizan que funcionen de forma fiable incluso en condiciones ambientales exigentes.

Una de las ventajas destacables de los nuevos dispositivos optoelectrónicos de seguridad de Wieland Electric, es la eliminación de áreas ciegas o inactivas en el campo de detección del dispositivo. De este modo, se garantiza la protección total de áreas críticas sin dejar espacios supervisados. Esto aumenta la efectividad en la prevención de riesgos al mejorar la seguridad en entornos donde se utilizan máquinas peligrosas o automatizadas. 

Las cortinas y barreras de seguridad son ideales para la protección directa de dedos y manos en la zona de peligro de las máquinas. Especialmente, cuando se accede con frecuencia a la máquina, reducen los tiempos de acceso en comparación con los resguardos físicos y por tanto, aumentan la productividad. 

Funciones avanzadas como el muting permiten un flujo seguro de material y contribuyen a un suministro y retirada de material rentables. La conexión en cascada de dos unidades permite el acceso vertical y la supervisión de presencia horizontal con un solo sistema. Al igual que la serie debarreras de seguridad SLG4, las cortinas de seguridad SLC4 se caracterizan por su sencilla configuración sin software y la posibilidad de realizar diagnósticos rápidos in situ. Esto contribuye a aumentar la eficacia y la seguridad en las aplicaciones industriales. 

NP_2024_Dispositivos_Optoelectronicos_Seguridad.pdf

507 KB