Zurück Support Service Händlersuche Dienstleistungen für die Maschinensicherheit Software & Apps Infoportal Produktsicherheit (PSIRT) Downloads
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
  • MAI 2026
  • PRESSE INFORMATION

Wieland Electric und Sintio auf der Power2Drive 2026: Gemeinsam stark beim Laden

Mit dem Hochlauf der Elektromobilität rückt die Frage der passenden Ladeinfrastruktur in Wohn- und Geschäftsimmobilien in den Mittelpunkt. Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) und das im Wohnungseigentumsgesetz verankerte Recht auf eine Wallbox in Mehrparteienhäusern eröffnen Bauherren, Eigentümern und Verwaltern neue Chancen, Immobilien zukunftsfähig aufzustellen und ihren Wert nachhaltig zu sichern. Auf der Power2Drive 2026, vom 23. bis 25. Juni, in München zeigt Wieland Electric in Halle C6 an Stand 576, wie sich Ladepunkte in Bestand und Neubau wirtschaftlich, normgerecht und zukunftsoffen umsetzen lassen. Der Bamberger Hersteller präsentiert sich auf einem Gemeinschaftsstand und stellt erstmals die gemeinsame Lösung mit dem Schweizer Softwarehaus Sintio AG für intelligentes Laden in Immobilien vor.

(Foto 1: Podis® im Parkhaus) Mehrere Ladestationen an einem Leitungsstrang: Das Flachleitungssystem podis® reduziert Material, Platzbedarf und Installationszeit beim Aufbau von Ladeinfrastruktur in Tiefgaragen und Parkhäusern.

Im Fokus steht das Flachleitungssystem podis®, mit dem Wieland Electric eine dezentrale Energieverteilung für Ladestationen z.B. in Tiefgaragen, Parkhäusern und gewerblich genutzten Liegenschaften anbietet. Satt jede Ladestation einzeln über eine eigene Zuleitung zu versorgen, schließt podis® mehrere Ladepunkte an einen Leitungsstrang an. Das senkt den Materialaufwand, reduziert den Platzbedarf im Verteilerschrank und vereinfacht spätere Erweiterungen, was gerade in bestehenden Immobilien eine große Herausforderung ist.

Gemeinsam stark laden

Auf der Power2Drive 2026 zeigen Wieland Electric und Sintio erstmals gemeinsam, wie sich steckbare Ladeinfrastruktur und intelligente Software zu einem durchgängigen Gesamtkonzept fügen. Während podis® die Ladeinfrastruktur bereitstellt, sorgt Sintio für Ladestationen und einer Software für eine automatisierte und nutzerbezogene Abrechnung, sodass Wohnungsverwaltungen, Immobilienverwalter und Eigentümer im laufenden Betrieb entlastet werden. Beide Systeme sind herstelleroffen ausgelegt und lassen sich auch mit Komponenten anderer Anbieter kombinieren. 

„Wer heute in eine Immobilie investiert, muss davon ausgehen, dass der Bedarf an Ladepunkten kontinuierlich wächst. Entscheidend ist deshalb eine Infrastruktur, die flexibel mitwachsen kann, ohne dass die Hauptverteilung bei jeder Erweiterung erneut angepasst werden muss. Mit podis® bieten wir genau diese Skalierbarkeit und mit Sintio ergänzen wir sie um Ladestationen sowie einer intelligenten Software, die Verwaltungen sichtbar entlastet. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gern.", sagt Frank Nagengast, Produktmanager für podis® Flachleitungssysteme bei Wieland Electric.

Energiewende im Kleinen durch Einspeisesteckdose für Balkonkraftwerke

Ergänzend zum Schwerpunkt Ladeinfrastruktur zeigt Wieland Electric in München auch die normgerechte Anschlusslösung für kleine PV-Anlagen. Mit der RST® Systemsteckdose bietet das Unternehmen eine Energiesteckvorrichtung, die den sicheren Anschluss von Balkonkraftwerken bis zu einer Leistung von 2000 W an den hauseigenen Endstromkreis ermöglicht. Die Lösung erreicht den Schutzgrad IP44, wobei Stecker- und Buchsenteil auch im ungesteckten Zustand berührgeschützt bleiben.

Treffpunkt der Branche in München vom 23.06. - 25.06.2026

Die Power2Drive Europe gilt als zentraler Branchentreffpunkt für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität und versammelt jahrlich Fachbesucher aus aller Welt. Als Teil von The smarter E Europe findet die Messe vom 23. bis 25. Juni 2026 auf dem Gelände der Messe München parallel zur Intersolar, ees Europe und EM-Power statt, was Fachbesuchern den direkten Brückenschlag zwischen Solar, Speicher, Ladeinfrastruktur und Gebäudetechnik ermöglicht. Die Wieland-Experten vor Ort freuen sich die Fachbesucher am Gemeinschaftsstand in Halle C6, Stand 576, persönlich zu begrüßen. Im Gespräch lassen sich konkrete Projekte besprechen, von der dezentralen Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage bis zur normgerechten Einspeisung der Mini-PV-Anlage am Balkon.

PRESSE KONTAKT

Daniela Kapitz
Event- & Kampagnenmanagerin
Phone: +49 (951) 9324 – 291
E-Mail: daniela.kapitz@wieland-electric.com 

Wieland_Messe-power2drive-26-05-12.pdf

171 KB