Wieland engagiert sich
Weltkulturerbelauf
Der Weltkulturerbelauf ist mit fast 12.000 teilnehmenden Sportlern und rund 30.000 Zuschauern der größte Volkslauf Frankens. Vorbei an der malerischen Kulisse führt er auf sieben verschiedenen Strecken quer durch die gesamte Bamberger Altstadt.
Am 30. April 2017 fand der Lauf bereits zum achten Mal statt. Auch Wieland Electric war mit einem fast 100-köpfigen Team am Lauf beteiligt. Mit umfangreichen Benefits wie Läuferkleidung oder Vorbereitungskursen unterstützte Wieland sein Team bereits im Vorfeld bestmöglich. Als Sponsor und Namensgeber der 4,4 km-Strecke ist Wieland bereits seit vielen Jahren mit dem Weltkulturerbelauf eng verbunden.
Tipps, News und Aktionen rund um den Weltkulturerbelauf finden Sie auch auf unserer Facebookseite:
www.facebook.de/wielandelectric
Detaillierte Informationen zum Lauf erhalten Sie auf der offiziellen Webseite:
www.weltkulturerbelauf.de
Lebenshilfe Bamberg
Bereits seit vielen Jahren unterstützt Wieland Electric die Lebenshilfe Bamberg, die durch ihrer Werkstätten Menschen mit Behinderung eine dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht. Eine Besonderheit ist dabei die Initiative Integra Mensch, über die Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung einen Arbeitsplatz in Unternehmen der freien Wirtschaft finden.