IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti
  • 27.11.2018
  • Stampa

RISPARMIARE SULL’IMPIANTO ELETTRICO IN HOTEL E 
ALTRI EDIFICI COMMERCIALI

JUNG E WIELAND OFFRONO UNA SOLUZIONE PREASSEMBLATA.

Innestare anziché avvitare: le aziende Jung e WIELAND offrono una soluzione preassemblata
per l’impianto elettrico in hotel, ospedali, scuole e altri edifici commerciali. Il sistema
promette risparmi in termini di tempo e costi sia in caso di nuova installazione che in caso di retrofit.

Ogni volta che nell’ambito di progetti edilizi viene rifatta la progettazione degli ambienti, come ad esempio in caso di hotel o molti altri
edifici commerciali, standardizzare può essere una buona idea. Anche nel caso dell’impianto elettrico. Ciò è ora reso possibile grazie a
un nuovo sistema d’installazione preassemblato che Jung e WIELAND offrono insieme.
Jung fornisce scatole da incasso con inserti che possono essere equipaggiati singolarmente con vari componenti
. Wieland fornisce spine, distributori e cavi di alimentazione per l’installazione di base. Tutto
è predisposto in modo tale che, una volta sul posto, il tecnico dovrà solo installare, senza avvitare. Tutti i
componenti sono prefabbricati in modo industriale e testati al 100%. La codifica meccanica e cromatica
riduce i tempi di assemblaggio fino al 70% e riduce la frequenza di errore. Sebbene i costi dei materiali siano
superiori a quelli di un’installazione convenzionale, i costi totali sono circa il 30% inferiori e questo con un’elevata qualità di esecuzione. Il nuovo sistema altamente flessibile non è solo
convincente nell’ambito di una nuova installazione, ma anche per il retrofit o la trasformazione. Infatti, con la funzionalità a innesto può essere regolato
o modificato in qualsiasi momento e completamente come richiesto.

La funzionalità a innesto rende il lavoro in cantiere agevole, veloce e sicuro per l’installatore. E garantisce ad
architetti e investitori esattamente la sicurezza della pianificazione che è così essenziale e
cruciale per progetti di costruzione complessi. I processi di progetto diventano più sicuri perché le scadenze e i costi possono essere calcolati in modo affidabile.
Il nuovo sistema preassemblato viene utilizzato principalmente in edifici per uffici e amministrativi, hotel,
ospedali, negozi, parcheggi, magazzini o scuole. Una volta sviluppate, concezioni e strutture sono facilmente trasferibili a
tipologie di edifici analoghe.

La struttura preassemblata è in aumento e con il nuovo sistema di Jung e WIELAND nell’
impianto elettrico non è più un problema.

CONTATTO STAMPA

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germania

e-Mail