IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti
  • 27.11.2018
  • Stampa

RST MICRO - CONNETTORI MINIATURIZZATI PER LUCI LED E SEGNALI

RST MICRO SODDISFA LE MASSIME ESIGENZE DI FLESSIBILITÀ, DESIGN E
DURATA. 

Per garantire il massimo sfruttamento dell’energia luminosa da parte delle luci,
l'impianto elettrico di collegamento deve soddisfare requisiti molto particolari. A tale scopo, WIELAND ha lanciato
sul mercato un connettore miniaturizzato con diametro inferiore a 15 mm. 

Con l'avvento della tecnologia LED, l'illuminazione si è evoluta, acquisendo importanza soprattutto negli spazi esterni. 
Le facciate, un tempo poco illuminate, ora sprigionano una luce speciale. I parcheggi dispongono di programmi di illuminazione intelligenti ed
efficienti sul piano energetico. I nuovi sistemi offrono un potenziale inedito per l'illuminazione pubblicitaria e di eventi. 
Per garantire il massimo sfruttamento dell’energia luminosa da parte delle luci,
l'impianto elettrico di collegamento deve soddisfare requisiti molto particolari,
garantendo il massimo livello di flessibilità, progettazione e durata.

WIELAND viene incontro alle nuove esigenze, tramite la presentazione di RST® MICRO,
un connettore miniaturizzato appositamente progettato per apparecchi d’illuminazione LED e segnali. Il connettore a 2 poli o 3 poli con
diametro inferiore a 15 mm è ottimizzato per l'interfaccia tra sorgenti di tensione o corrente
e moduli LED. La soluzione è ideale anche per applicazioni dimmerabili o DMX. Grazie ai dati nominali, anche le applicazioni di rete non
sono un problema. 

Anche nella scelta del connettore per le luci moderne, la progettazione si sta ritagliando un ruolo sempre più di primo piano. 
Oggi sono richiesti formati piccoli, facili da gestire, che non diano nell’occhio e privi di fastidiose geometrie di bloccaggio. Tuttavia, il sogno
si scontra con la realtà dei limiti fisici che ne limita l’utilizzo. Oltretutto, il
cavo deve ancora essere protetto dalla trazione, sigillato e
collegato dall'elettricista sul campo, in condizioni talvolta gravose. Sviluppato in queste condizioni, RST MICRO offre ora un connettore
davvero
unico sul mercato, non solo per il formato compatto e le funzionalità. 

Tutti i componenti di sistema RST MICRO sono disponibili con water stop opzionale
che impedisce all’umidità di penetrare attraverso un sistema di tenuta interno e quindi di danneggiare l’intera impianto. La parte priva di tenuta viene isolata, in moda da essere riparata in modo mirato. La tecnica si rivela particolarmente preziosa per
le luci, a causa dell’elettronica estremamente sensibile. Anche una minima infiltrazione di
umidità può compromettere irrimediabilmente il componente. Come si osserva nella pratica, i sistemi di illuminazione, se custoditi in modo scorretto, sono parzialmente danneggiati
dall’infiltrazione dell'umidità prima ancora che vengano utilizzati. 

WIELAND si propone come fornitore di sistemi, in grado di fornire un supporto concreto anche in fase di progettazione.

CONTATTO STAMPA

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germania

e-Mail