IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti
  • 30.07.2019

WIELAND FORNISCE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA PER IL NUOVO AEROPORTO DI PECHINO-DAXING IN CINA 

L’ALIMENTAZIONE AL SISTEMA DI SMISTAMENTO BAGAGLI DEL NUOVO AEROPORTO AVVIENE IN MODO DECENTRALIZZATO, TRAMITE IL SISTEMA A CAVO PIATTO PODIS® DI WIELAND

A circa 50 chilometri a sud di Pechino è attualmente in costruzione l’aeroporto internazionale di Pechino-Daxing, la cui prima espansione con una capacità di 45 milioni di passeggeri dovrebbe essere completata entro l’autunno di quest’anno. L’ultima espansione porterà l’aeroporto ad avere otto piste e ospiterà fino a 130 milioni di passeggeri. Dato un volume così elevato di viaggi, le richieste di smistamento bagagli sono elevate, per cui per l’automazione è stata identificata come responsabile la Civil Aviation Logistics Technology (CALTCO), una filiale del Gruppo di aviazione civile. Al fine di implementare una soluzione facile da installare e a bassa manutenzione per la distribuzione dell’energia al sistema di smistamento bagagli, il fornitore cinese ha optato per il sistema di distribuzione di energia podis® di Wieland Electric.

Grazie alla pluriennale esperienza e alle numerose referenze internazionali nell’ambito della logistica aeroportuale, Wieland ha convinto i responsabili di progetto dei vantaggi del sistema a cavo piatto. Con l’approccio decentralizzato, l’alimentazione elettrica può essere installata e strutturata agevolmente, rapidamente e in modo sicuro e su larga scala, specialmente nei sistemi di grandi dimensioni. Per il sistema di smistamento bagagli presso l’aeroporto di Pechino-Daxing vengono utilizzati circa 31 chilometri di cavi piatti podis® 7G4, 750 moduli di distribuzione e 5.700 moduli di collegamento. Rispetto ai sistemi tradizionali con tecnologia tubolare e a cavi, il sistema di distribuzione di energia modulare di Wieland non solo consente un cablaggio flessibile, ma anche tempi d’installazione e messa in servizio estremamente brevi con un risparmio di tempo del 70% e un risparmio del 30% sui costi. La ragione di ciò sono componenti industrialmente prefabbricati e testati che vengono semplicemente collegati in loco.

Inoltre, il bus di energia podis® rende il funzionamento degli impianti praticamente esente da manutenzione. L’attacco è effettuato tramite contatto a perforazione d’isolante. Una volta installato, questo tipo di attacco è esente da manutenzione per l’intera durata del sistema. In base a tale concezione del sistema, si possono impostare senza errori i prelievi, senza che occorrano ulteriori prove. Oltre ai notevoli risparmi nell’installazione, ciò comporta anche ulteriori risparmi di manodopera, tempo e costi. Grazie alle sue certificazioni internazionali, il sistema a cavo piatto è ideale per l’uso in tutto il mondo e soddisfa tutti i requisiti di approvazione del prodotto e di assemblaggio.

2019 _07_Wieland_Pressetext_BeijingDaxingAirport.docx

2 MB