Quadri per punto di consolidamento – gesis® CPO
I punti di consolidamento gesis® CPO costituiscono la transizione tra l’infrastruttura fissa di energia, segnali e dati e le reti flessibili di postazioni di lavoro o prese. L’architettura modulare supporta layout adattabili, riduce i tempi di installazione e semplifica le modifiche future negli ambienti d’ufficio.
MASSIMA FLESSIBILITÀ PER L'UFFICIO DI DOMANI
Desk sharing, lavoro flessibile e co-working... l'ufficio del futuro deve essere adattabile a tutti questi aspetti. Con i nostri consolidation points vi offriamo una connettività che consente di mantenere inalterata la maggior parte del cablaggio orizzontale, garantendo al contempo la flessibilità necessaria per adattare il layout e utilizzare mobili per ufficio modulari. Le connessioni di rete e di alimentazione avvengono tramite connettori Plug & Play che aumentano ulteriormente la flessibilità e la modularità dello spazio.
Le esigenze delle singole postazioni di lavoro sono molto difficili da pianificare in anticipo e possono variare da azienda ad azienda e da reparto a reparto. Le conseguenze sono il caos dei cavi durante l'installazione, il costoso ricablaggio e l'interruzione del lavoro. I consolidation points di Wieland consentono di adattare gli spazi di lavoro e le conversioni in modo rapido, efficiente e con minori interruzioni.
I CONSOLIDATION POINTS DEVONO ESSERE UTILIZZATI QUANDO:
- per anticipare le modifiche di layout, applicazioni e aggiornamenti futuri.
- per cercare di risparmiare sui futuri sprechi di materiale derivanti dalle modifiche alla rete e al sistema di distribuzione dell'energia.
- per cercare di accelerare il lavoro e i tempi di risposta ai problemi elettrici nell'area di lavoro.
- per evitare che il vostro cablaggio orizzontale venga modificato.
- per aumentare l'efficienza energetica - grazie alla distribuzione trifase
MODIFICA DELL'UTILIZZO
DI UN EDIFICIO
Modifiche interne all'ufficio
- I piccoli traslochi e le riorganizzazioni vengono eseguiti rapidamente.
- I dipendenti hanno a disposizione una postazione di lavoro perfettamente funzionante in tempi brevi e con un'interruzione minima del lavoro.
- Un consolidation point decentralizzato consente percorsi di linea brevi, che fanno risparmiare tempo e denaro.
Cambio degli inquilini
- In caso di cambio dell'inquilino, è necessario scollegare solo le linee di collegamento dal CPO, mentre l'impianto elettrico principale rimane inalterato.
- Comoda sostituzione del cavo e riduzione dei danni e dei costi di sostituzione del cavo.
- La rapidità di esecuzione e di risposta alle mutevoli esigenze degli inquilini aumenta la soddisfazione dei clienti.
AREE DI APPLICAZIONE DEI CONSOLIDATION POINTS
INSTALLAZIONE DECENTRALIZZATA INTELLIGENTE
Un'installazione decentralizzata e collegabile con punti di consolidamento consente di reagire in modo rapido, flessibile e semplice ai cambiamenti di utilizzo, alle regolazioni e alle riparazioni.
VANTAGGI
- Aumento dell'efficienza energetica grazie al cablaggio trifase fino a poco prima del carico
- Riduzione del materiale grazie all'installazione decentralizzata
- Un'alternativa a prova di futuro ai serbatoi rigidi a pavimento
- Prese a terra solo dove sono necessarie
- Punto di accesso decentralizzato per energia, segnali e dati
- Risparmio di tempo durante l'installazione
- Installazione individuale solo dopo aver determinato la disposizione e l'uso del locale
- Adattamento semplice e flessibile in caso di cambio di destinazione d'uso
- Installazione sicura, senza errori e veloce grazie al sistema di connettori di installazione gesis®
I VANTAGGI
PER IL
PROGETTISTA ELETTRICO
- Affidabilità della pianificazione
- Soddisfare al meglio le esigenze del cliente, ampliando o riducendo il CPO in modo semplice e rapido, con un minimo sforzo.
- Controllo del programma - il box di distribuzione può essere installato in qualsiasi momento, facilitando la collaborazione con altri appaltatori.
- Grazie all'integrazione ottimale di ePlan e dei dati 3D, semplifichiamo il processo di pianificazione.
- Tutto collegabile con l'originale sistema collegabile!
- Nessun sovradimensionamento o sottoalimentazione di energia: il sistema può essere ampliato in qualsiasi momento per adattarsi ai cambiamenti
PER IL COSTRUTTORE/INVESTITORE
- I requisiti di investimento possono essere assegnati separatamente alle fasi di costruzione e di gestione.
- Installazione di base dell'impianto elettrico semplice ed economica
- Rapporto ottimale costi/benefici
- Edificio moderno
- Tempi di conversione brevi e riduzione degli sprechi in caso di cambio di inquilini
PER
L' INQUILINO
- Espansioni e modifiche facili e veloci per una serie di applicazioni in base alle necessità
- L'installazione può essere effettuata dopo aver determinato la disposizione e l'uso del locale.
- Tecnologia Plug & Play!
DATI CPO
Il vostro consolidation point decentralizzato per l'infrastruttura di rete. Il cablaggio permanente la rete fino al consolidation point rimane fisso. L'estensione alla rete di prese avviene tramite connessioni modulari plug & play. In caso di modifiche, il sistema è flessibile e rapido da adattare.
LINEA DI FORNITURA della tecnologia di rete
INTERFACCIA dall'installazione permanente alle postazioni di lavoro o alla rete di uscita
INSTALLAZIONE DEL PLUG-IN sulle postazioni di lavoro
CPO ENERGIA
Il vostro consolidation point decentralizzato per la distribuzione di energia. La distribuzione elettrica fino al consolidation point rimane sempre fissa. In caso di necessità di modifiche, le connessioni modulari plug & play possono essere facilmente spostate per soddisfare le esigenze in evoluzione.
LINEA DI ALIMENTAZIONE trifase
INTERFACCIA dall'installazione permanente alle postazioni di lavoro o alla rete di uscita
ALIMENTAZIONE DELLE POSTAZIONI
di lavoro con corrente alternata
CPO MIX
Il CPO MIX combina i vantaggi del CPO DATA e del CPO ENERGY in un'unica custodia. In questo modo si ha il pieno controllo della distribuzione di energia e dati nello spazio di lavoro.
LINEA DI ALIMENTAZIONE
trifase
INTERFACCIA
da installazione fissa a collegabile con separazione di fase
ALIMENTAZIONE DELLE POSTAZIONI
di lavoro con corrente alternata
LINEA DI FORNITURA
della tecnologia di rete
INSTALLAZIONE
a innesto per l'utente finale
INTERFACCIA
da fissa a collegabile
LA VOSTRA INSTALLAZIONE ELETTRICA – PIANIFICATA RAPIDAMENTE, ESEGUITA CON PRECISIONE!
Rendiamo semplice iniziare con soluzioni elettriche personalizzate per un'infrastruttura energetica sostenibile e flessibile fino all'utente finale. Con il Configuratore di Soluzioni per Edifici, potete pianificare rapidamente e facilmente installazioni elettriche plug-and-play e configurare la vostra prima soluzione in pochi minuti.
Scegliete tra le nostre opzioni preconfigurate (ottimizzate per risultati efficienti e comprovati) oppure iniziate subito la vostra configurazione personalizzata:
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SONODISPONIBILI SU
NEL NOSTRO SHOP!
Allo shop DOWNLOADS
FAQs
Dall'idea iniziale all'assistenza per le gare d'appalto e all'esecuzione: progettiamo il processo insieme a voi. Contattate il vostro sales manager. Oppure visitate il nostro shop, dove troverete una selezione di Consolidation Points tra cui scegliere.
- Strutture semplici e a prova di futuro
- Risparmio di materiale
- Installazione permanente della base
- Aumento dell'efficienza energetica - grazie alla corrente trifase
- Rispondere alle modifiche in modo semplice, rapido e sicuro in qualsiasi momento
- I nostri box di distribuzione CPO possono essere progettati in vari modi, ad esempio con una combinazione di ingressi, come il pressacavo o il sistema di connettori gesis®. A seconda del tipo, i punti di consolidamento sono cablati internamente in modo diverso e possono anche essere dotati di dispositivi di protezione/interruzione. Per un cablaggio semplice, veloce e sicuro per l'utente, ci affidiamo al nostro collaudato sistema di connettori per installazione plug & play gesis®.
- Se non trovate il prodotto giusto tra quelli a catalogo, i nostri ingegneri possono progettare rapidamente un consolidation point personalizzato in base alle vostre esigenze.
Lasciateci fare tutto! Contattate il nostro team di assistenzache vi guiderà attraverso il processo. Iniziamo definendo gli standard di cablaggio dell'edificio e tenendo conto della direttiva sul posto di lavoro. Ne consegue la distribuzione e il numero di scatole di distribuzione CPO necessarie. Quindi pianifichiamo l'installazione di base/infrastruttura di base per l'energia e i dati fino al consolidation point, che serve come punto di raccolta decentralizzato per l'energia e i dati. A seconda dell'uso del locale o dell'inquilino, è possibile pianificare l'area da progettare in modo flessibile. Se si utilizza un' installazione a innesto con gesis®, l' installazione e le modifiche sono ancora più semplici!
I box di distribuzione CPO sono adatti per l'installazione in pavimenti sopraelevati, controsoffitti e altri sistemi sottopavimento.
- I box di distribuzione CPO sono soggetti a diverse tipologie di test, che comprende EMC, temperatura, test IK, IP e test di corrosione. Viene inoltre eseguito un test dell'unità che comprende un'ispezione visiva, un test di cortocircuito e di inversione di polarità e un test di continuità.
- Su richiesta del cliente, è possibile eseguire anche un test funzionale.
products - 019f93bcc3c8769f8469eb68e9aff03a
I tuoi filtri