BALKONKRAFTWERK 
MIT WIELAND STECKER 
UND STECKDOSE

Das Balkonkraftwerk ist eine revolutionäre Art, den Strombedarf zu decken und die Umwelt zu schonen. Mit einem Wieland Stecker und einer Steckdose angeschlossen, dient es auf jedem Balkon oder jeder Terrasse als sicherer Energiespender.

ACHTUNG WARNHINWEIS: VERWENDUNG VON BETTERI-STECKVERBINDERN MIT RST-STECKVERBINDERSYSTEM

Weiterlesen!

UNSERE LÖSUNG FÜR DIE 
NORMGERECHTE INSTALLATION VON ENERGIEERZEUGUNGSANLAGEN:
RST® SYSTEMSTECKDOSE

Es ist wirklich beeindruckend, wie viele Menschen sich in letzter Zeit dafür entscheiden, ihren eigenen Beitrag zur Energiewende zu leisten - indem sie eine kleine PV-Anlage für den Balkon installieren. Wer möchte schon auf eine umweltschonende und nachhaltige Energieerzeugung verzichten?

Es ist nicht zu vergessen, dass eine sichere Anschluss- und Betriebsweise von entscheidender Bedeutung ist. Hier kommt das VDE-Vorschriftenwerk ins Spiel - denn es berücksichtigt Erzeugungsanlagen mit speziellen Steckern (STECKERFERTIGE PV-ANLAGEN), damit alles sicher und unkompliziert läuft.

DER WIELAND STECKER 
Die RST®-Serie IM Portrait

Unsere RST® Rundsteckverbinder wurden speziell für die effiziente, steckbare und IP-geschützte Elektroinstallation in anspruchsvoller Umgebung konzipiert. Besonders in feuchter, staub- und schmutzgefährdeter Umgebung – wie in Industriehallen, Parkgaragen oder Außenbereichen – müssen höchste Anforderungen an Sicherheit und Flexibilität bei der Verkabelung und Versorgung von elektrischen Verbrauchern erfüllt werden.

Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich der RST® Rundsteckverbinder in zahlreichen Branchen als zuverlässiges Installationssystem bewiesen. Die weltweiten Zulassungen sprechen für sich.

Lesen Sie jetzt, was noch alles in unserer RST®-Serie steckt.

ENTDECKEN SIE die RST-Steckverbinder 

Wieland Electric - 
Die FIRMA hinter dem STECKER

Wenn Sie sich in der Welt der Elektrotechnik auskennen, werden Sie wahrscheinlich bereits mit dem Wieland Stecker vertraut sein. Dieses Produkt ist kaum mehr wegzudenken, es findet sich in unzähligen Anwendungen, Gebäuden und Lösungen.

Hinter diesem Produkt stehen wir – Wieland Electric - ein Unternehmen, das sich seit vielen Jahren auf die Entwicklung und Produktion von elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik spezialisiert hat.

Für weitere Einblicke in unsere Arbeit empfehlen wir Ihnen einen kurzen Abstecher in unser Unternehmensportrait für Endverbraucher.

Lernen Sie uns kennen

VDE POSITIONSPAPIER ZU 
STECKERFERTIGEN MINI PV-ANLAGEN

Grundsätzlich bevorzugt der VDE die Installation durch das Fachhandwerk, da nur so die Möglichkeit besteht, die vorhandene Elektroinstallation im Haus auf Tauglichkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Um die flächendeckende Verwendung von Mini-Energieerzeugungsanlagen zu ermöglichen, spricht sich der VDE dafür aus, den Schuko®-Stecker für die Einspeisung bis zu einer Systemgesamtleistungsgrenze von 800 W zu dulden.

Hinweis Wieland Electric: Eine Duldung ist nicht mit einer normativen Regelung gleichzusetzen.

Die sichere Wieland-Lösung

Die Meldung des VDE besagt, dass 

  • steckerfertige PV-Anlagen kleinen Stromverbrauchern die Möglichkeit bieten, die Energiewende voranzutreiben.
  • der Anschluss der Anlagen über eine spezielle Energiesteckvorrichtung in Übereinstimmung mit den Anforderungen nach DIN VDE V 0100-551 und DIN VDE V 0100-551-1 erfolgen muss, damit sie in vorhandene Endstromkreise eingespeist werden können.
  • die Anmeldung der Erzeugungsanlage gemäß den Vorgaben des zuständigen Netzbetreibers erfolgt.
  • nur fachkundige Personen an elektrischen Anlagen arbeiten dürfen.

Quelle: VDE, 11.01.2023: https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/2023-01-11-mini-pv

Wieland Electric bietet mit der RST® Systemsteckdose ein passendes Produkt, um mit RST® Steckverbindern den sicheren und normgerechten Anschluss von Mini-PV-Anlagen zu gewährleisten.

INFOBROSCHÜRE: SYSTEMSTECKDOSE
FÜR DEN ANSCHLUSS VON MINI PV-Anlagen

Entdecken Sie die Vorteile einer einfachen und sicheren Anschlussmöglichkeit für Ihre Energieerzeugungsanlagen mit der RST® Systemsteckdose. Erfahren Sie mehr über die technischen Details und die Möglichkeiten der steckbaren Einspeisung von sogenannten "Balkonkraftwerken" in unserer neuen Infobroschüre. 

Lassen Sie sich von uns überzeugen und laden Sie die Broschüre jetzt herunter.

INFOBROSCHÜRE HERUNTERLADEN

VERFÜGBARKEIT DER WIELAND STECKER UND STECKDOSEN

Als Produzent wenden wir uns ausschließlich an den Fachhandel. Eine Übersicht ausgewählter Fachhändler geben wir Ihnen hier:

 Bezeichnung/TypBeschreibungBestell-Nr.
1Einbaurahmen RST Kit-SocketRST 20/25 Einbaurahmen für Systemsteckdose, 
geeignet für 2-/3-/4- oder 5-poligen M25 Gerätenanschluss
99.400.9999.7
2Aufputz-Gehäuse für EinbaurahmenAbmessungen 81 x 81 x 43 mm, Material Kunststoff, Farbe Arktikweiß99.404.9999.7
3Geräteanschluss RST20i3F B2 M01 SWRST20i3 Geräteanschluss M25, 3-polig, Buchsenteil in Federkrafttechnik, Anwendung 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz96.031.1053.1
4Steckverbinder RST20i3S S1 YR1 V SWRST20i3 Steckverbinder (90ᵒ gewinkelt), 3-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, Anwendung 250 V, 20 A, für Leitungsdurchmesser 6 – 10 mm, Kodierfarbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz96.034.4053.1
5Konfektionierte Leitung RST20i3K-KFX 15 30 SWRST20i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250 V, 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Länge 3,0 m, Leiterquerschnitt 1,5 mm2, Kodierfarbe schwarz99.405.9999.7
6Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 15 99 SWRST20i3 Verlängerungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250 V, 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Länge 9,9 m, Leiterquerschnitt 1,5 mm2, Kodierfarbe schwarz96.232.9930.1

Montage DURCH ELEKTROFACHKRAFT 
ZWINGEND ERFORDERLICH

Machen Sie Ihren Balkon zur Energiequelle - mit unserer Montageanleitung für Ihr Balkonkraftwerk. Doch trotz großer Verlockung zur Selbstmontage stellt nur ein geschulter Elektrofachkraft den sicheren und effizienten Betrieb Ihres Balkonkraftwerks sicher. 

Diese Montage darf auf keinen Fall von Privatpersonen durchgeführt werden. Die Montage muss unbedingt von einem qualifizierten Elektrofachmann durchgeführt werden, der die Anleitung gelesen und verstanden haben muss.

Laden Sie jetzt die Montageanleitung herunter, teilen Sie diese mit Ihrer Elektrofachkraft und gewährleisten Sie die Sicherheit Ihres Balkonkraftwerks.

MONTAGEANLEITUNG HERUNTERLADEN

DER SICHERE WEG INS NETZ

Seit dem Beginn des Ausbaus von Solaranlagen in den frühen 2000er Jahren wurde der RST® Steckverbinder erfolgreich bei allen führenden String Wechselrichter Herstellern etabliert und hat sich als Quasi Standard Schnittstelle durchgesetzt. Das machte auch bei dem Trend zu den sogenannten Modulwechselrichtern einige Jahre später nicht halt. Ganz im Gegenteil, bewies sich das RST® Produktportfolio mit seinen Systemkomponenten als ideales Installationssystem, um die Vielzahl der Modulwechselrichter einfach und sicher miteinander zu verbinden.

Auch mit der genialen Idee, einzelne dieser Solarpanäle inklusive Modulwechselrichter in Form eines Balkonkraftwerks für ein breites Kundenfeld zu öffnen, bleibt der RST® Rundsteckverbinder die ideale Lösung für den sicheren Weg ins heimische Netz.

WEITERFÜHRENDE QUELLEN

Anmeldung:

Bevor eine Balkon-Stromerzeugungsanlage in Betrieb genommen werden kann, muss sie sowohl beim zuständigen Netzbetreiber als auch im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert werden. Diese Anmeldung erfolgt gemäß der Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers. Die Registrierung im Marktstammdatenregister kann direkt auf der entsprechenden Website vorgenommen werden.

Normen und Zulassungen:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Offenbach

Verbände:

DGS Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, Berlin https://www.pvplug.de

Hochschulen:

HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft

FAQ

1. Was ist ein steckfertiges Mini Balkonkraftwerk?

Eine "steckerfertige Mini-Photovoltaik-Anlage" ist auch unter anderen Bezeichnungen wie "steckbare PV-Anlage", "Mini-PV", "Balkon-PV", "Balkon-Kraftwerk" bekannt. Mini-PV-Anlagen werden entweder fest oder über eine geeignete Energiesteckdose am hauseigenen Endstromkreis angeschlossen.

Die Verwendung eines handelsüblichen Schuko® Steckers wird zwar vom VDE geduldet, entspricht aber nicht den Sicherheitsanforderungen eines breiten Fachpublikums. Die sehr kontroverse Diskussion - auch innerhalb des VDE – dauert an. Über den Ausgang kann nur spekuliert werden. Die Firma Wieland- Electric positioniert sich als führender Hersteller qualitativ hochwertiger Steckverbindungen stets auf der elektrisch sicheren Seite.

2. Welche Vorteile bietet mir die steckerfertige Mini-PV-Anlage?

Eine "steckerfertige Mini-PV-Anlage" ermöglicht es, den erzeugten Strom direkt an der Stelle zu verbrauchen, an der er produziert wird: Im Haus- oder in der Wohnung. Das bedeutet, dass der Strom aus der Eigenproduktion der Mini-PV-Anlage direkt genutzt wird und nur noch der zusätzlich benötigte Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen werden muss. Dies führt dazu, dass die Stromrechnung geringer ausfällt und sich der Anschluss einer solchen Anlage schon nach relativ kurzer Zeit finanziell lohnen kann. Und ganz selbstverständlich wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet und es werden die Stromnetze entlastet. 

3. Sind steckerfertige Mini-PV-Anlagen in einem vorhandenen Stromkreis zulässig?

Ja, es ist möglich, Mini PV-Anlagen in einen hauseigenen Endstromkreis einzubinden. Dies wurde mit der Veröffentlichung der Vornorm DIN VDE V 0100-551-1 :2018 in Deutschland ermöglicht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Anschluss nur über eine spezielle Energiesteckvorrichtung  oder eine feste Installation erfolgen darf.

4. Benötige ich für den Anschluss von steckerfertigen PV-Anlagen eine Elektrofachkraft?

Es ist möglich, einen hauseigenen Endstromkreis für den Anschluss einer Mini-PV-Anlage zu nutzen. Allerdings muss hierbei von einer Elektrofachkraft geprüft werden, ob die Leitungen ausreichend dimensioniert sind. Es kann notwendig sein, die vorhandene Sicherung gegen eine mit einem kleineren Nennstrom zu tauschen, um den Stromkreis vor Überlastung und Brand zu schützen. Um die Anlage normgerecht anschließen zu können, muss eine Elektrofachkraft die Haushaltssteckdose gegen eine spezielle Energiesteckdose austauschen oder eine feste Installation ausführen.

5. Können steckerfertige Mini-PV-Anlagen auch von elektrotechnischen Laien in Betrieb genommen werden?

Die Möglichkeit, eine "steckerfertige" Mini-PV-Anlage selbst in Betrieb zu nehmen, hängt davon ab, ob die Elektroinstallation über eine - von einer Elektrofachkraft - korrekt angeschlossene und geprüfte Energiesteckdose verfügt. Wenn dies der Fall ist, kann die Mini-PV-Anlage von einer Person ohne elektrotechnische Fachkenntnisse in Betrieb genommen werden.

6. Besteht Brandgefahr während des Betriebs einer steckerfertigen Mini-PV-Anlage?

Bei einer normgerechten Inbetriebnahme besteht keine Brandgefahr.

7. Darf eine steckerfertige Mini-PV-Anlage mit einem Schutzkontaktstecker einfach an eine Haushaltssteckdose angeschlossen werden?

Laut dem aktuellen Positionspapier des VDE vom 11.01.2023 wird die Einspeisung über eine handelsübliche Schuko® Steckdose geduldet, jedoch birgt diese Art der Einspeisung sicherheitstechnische Risiken, welche durch die Verwendung einer speziellen Energiesteckdose vermieden werden. Neben der fehlenden Berührsicherheit des Schuko® Steckers, besteht die Gefahr einer Überlastung der Elektroinstallation, wenn die Strombelastbarkeit der Leiter des für die Mini-PV-Anlage genutzten Endstromkreises überschritten wird. Bei der Installation der speziellen Energiesteckdose überprüft die Elektrofachkraft die Eignung der Elektroinstallation für den Einsatz einer Mini- PV-Anlage. Die Zusammenschaltung mehrerer Mini-PV- Anlagen durch Mehrfachsteckdosenleisten und eine dadurch verursachte Überlastung des Stromkreises wird so ebenfalls verhindert.

8. Bis zu welcher Leistung kann über eine steckerfertige Mini-PV-Anlage eingespeist werden?

Die Systemgesamtleistungsgrenze einer steckerfertigen Mini-PV-Anlage beträgt 800 Watt (0,8 kW); gemäß VERORDNUNG (EU) 2016/631

Downloads

Strom vom Balkon - Die sichere Wieland-Lösung

0711.0 | 481 KB