Elektroinstallation im Bestand modernisieren
Beratung anfragen
Der Gebäudebestand
steht unter Druck
Ein Großteil der Gebäude ist älter als 30 Jahre – und mit ihnen die Elektroinstallation. Gleichzeitig steigen die Anforderungen: flexible Raumkonzepte, Energieeffizienz, Digitalisierung sowie Anwendungen wie E-Mobilität oder Photovoltaik.
Viele bestehende Elektroinstallationen sind für diese Anforderungen nicht ausgelegt. Sie bieten zu wenig Reserve für moderne Anwendungen, sind häufig unterdimensioniert, wenig flexibel und entsprechen nicht mehr dem Sicherheits- und Komfortniveau zeitgemäßer Gebäude.
Wer im Bestand nur punktuell erneuert, löst oft lediglich akute Probleme. Zukunftsfähig wird ein Gebäude erst dann, wenn die Elektroinstallation strukturell mitgedacht wird.
Die Erneuerung der Elektroinstallation ist im Bestand nicht nur eine technische Maßnahme – sie entscheidet darüber, wie sicher, nutzbar und zukunftsfähig ein Gebäude bleibt.
Mehr als DIE ELEKTROSanierung ALTER STROMLEITUNGEN
Revitalisierung bedeutet, bestehende Gebäude nicht nur zu modernisieren, sondern sie langfristig nutzbar und anpassbar zu machen. Dabei geht es nicht allein darum, alte Stromleitungen zu ersetzen. Entscheidend ist eine Elektroinstallation, die heutige Anforderungen erfüllt und zukünftige Veränderungen berücksichtigt.
Im Fokus steht eine Lösung, die:
- ein aktuelles Sicherheitsniveau schafft
- moderne Anwendungen zuverlässig versorgt
- Eingriffe in die Bausubstanz reduziert
- kurze Bauzeiten im laufenden Betrieb ermöglicht
- flexibel erweitert und angepasst werden kann
Der entscheidende Unterschied: eine Installation, die nicht nur für heute funktioniert – sondern auch morgen veränderbar bleibt.
JEDE REVITALISIERUNG BRINGT HERAUSFORDERUNGEN MIT SICH
– WIR LIEFERN DIE PASSENDE LÖSUNG
Bei der Erneuerung der Elektroinstallation im Bestand zählt jeder Eingriff. Bauzeiten, Bausubstanz und spätere Nutzungsänderungen müssen von Anfang an mitgedacht werden. Mit steckbaren Systemen wird daraus eine planbare Lösung: weniger Aufwand vor Ort, weniger Eingriff in die Bausubstanz und mehr Flexibilität für spätere Änderungen.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich typische Herausforderungen der Revitalisierung effizient lösen lassen.
LAUFENDER BETRIEB & ZEITDRUCK
Herausforderung:
Revitalisierungen finden häufig im laufenden Betrieb statt – etwa in Büros, Hotels, Bildungseinrichtungen oder Wohnanlagen. Je stärker in die Bausubstanz eingegriffen wird, desto größer sind Nutzungsausfälle, Störungen und Kosten.
Anforderung:
Die Modernisierung muss so erfolgen, dass Betriebsunterbrechungen auf ein Minimum reduziert werden – bei gleichzeitig hoher Planbarkeit und Ausführungssicherheit.
Lösung:
- Steckbare Systeme ermöglichen eine bis zu 70 % schnellere Installation durch Plug & Play statt Einzelverdrahtung
- Vorgefertigte, geprüfte Komponenten reduzieren Montageaufwand und Fehlerquellen deutlich
Modernisierung muss sich dem Betrieb anpassen – nicht umgekehrt.
Ergebnis:
Gebäude bleiben weitgehend nutzbar – und sind deutlich schneller wieder vollständig im Betrieb.
Experteneinschätzung:
Warum moderne Elektroinstallation entscheidend ist
„Die Erneuerung der Elektroinstallation ist im Bestand kein Austausch alter Technik – sondern die Grundlage für Sicherheit, Nutzbarkeit und Zukunftsfähigkeit.“
Dominik Stöcklein
Produktmanager gesis®
KONVENTIONELL VS. STECKBAR: DER UNTERSCHIED AUF EINEN BLICK
Steckbare Installationssysteme bieten nicht nur konzeptionelle Vorteile – sie wirken sich auch messbar auf Zeit, Kosten und Materialeinsatz aus.
| Zeitaufwand | 100 |
|---|---|
| Kosten | 100 |
| Leitungslängen | 100 |
| Brandlast | 100 |
| Kupfergewicht | 100 |
| Technikräume | 100 |
| Zeitaufwand | 30 |
|---|---|
| Kosten | 70 |
| Leitungslängen | 30 |
| Brandlast | 40 |
| Kupfergewicht | 50 |
| Technikräume | 40 |
Die dargestellten Werte basieren auf typischen Projektvergleichen und können je nach Anwendung variieren.
NACHHALTIGE ELEKTRO-INSTALLATION
BEGINNT IM BESTAND
Revitalisierung ist ein zentraler Hebel für nachhaltiges Bauen – denn die meisten Gebäude von morgen stehen bereits heute.
Damit diese Gebäude langfristig energieeffizient, flexibel und zertifizierbar bleiben, muss die Elektroinstallation von Grund auf mitgedacht werden.
VON STEIGENDEN ANFORDERUNGEN ZUR ZUKUNFTSFÄHIGEN ELEKTROINSTALLATION
ANFORDERUNGEN AN DEN BESTAND
Energieeffizienz ist heute kein optionales Ziel mehr, sondern gesetzlich verankert – etwa durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) oder die DIN 18599. Für die Elektrotechnik bedeutet das konkrete Anforderungen, z. B. durch tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung.
Gleichzeitig gewinnen Green-Building-Zertifizierungen wie DGNB, LEED oder BREEAM an Bedeutung. Sie bewerten Gebäude ganzheitlich – von Energieeffizienz über Ressourceneinsatz bis hin zu Flexibilität und Nutzung.
BEITRAG STECKBARER SYSTEME
Genau hier setzen steckbare, modulare Systeme an. Sie unterstützen die Umsetzung nachhaltiger Gebäudekonzepte gleich doppelt:
- Sie erfüllen die steigenden Anforderungen an Energieeffizienz und ermöglichen die einfache Integration moderner Gebäudetechnik
- Gleichzeitig schaffen sie messbare Vorteile für Zertifizierungen – etwa durch geringeren Materialeinsatz, Wiederverwendbarkeit und flexible Nutzung
Damit wird die Elektroinstallation im Bestand zum entscheidenden Hebel für nachhaltige Gebäude: Sie macht Anforderungen an Energieeffizienz, Zertifizierbarkeit und flexible Nutzung technisch umsetzbar.
RESSOURCENSCHONUNG
Weniger Eingriffe in die Bausubstanz reduzieren Materialeinsatz und Bauaufwand.
- weniger Eingriffe in die Bausubstanz
- geringerer Materialeinsatz
- reduzierte Bauabfälle
KREISLAUFWIRTSCHAFT
Wiederverwendbare Systeme vermeiden unnötigen Rückbau und ermöglichen langfristige Nutzung.
- wiederverwendbare Stecksysteme
- zerstörungsfreie Anpassung und Erweiterung
- weniger „Wegwerfen und neu machen“
ENERGIEEFFIZIENZ
Eine moderne Elektroinstallation bildet die Grundlage für energieeffiziente Gebäudetechnik.
- Basis für moderne Gebäudetechnik
- Integration von LED, Smart Building und Lastmanagement
SANIERUNG DER ELEKTROINSTALLATION IN DER PRAXIS
So unterschiedlich Gebäude sind, so vielfältig sind auch die Anforderungen an ihre Revitalisierung. Entdecken Sie passende Lösungen für Ihre Anwendung.
Revitalisierung beginnt
mit einer guten Planung
Bevor eine Elektroinstallation im Bestand erneuert wird, braucht es eine klare Bestandsaufnahme: Welche Leitungswege sind vorhanden? Welche Verbraucher müssen versorgt werden? Welche Anforderungen entstehen durch neue Nutzungskonzepte, Gebäudetechnik oder spätere Erweiterungen?
Wieland unterstützt Sie dabei, aus diesen Anforderungen eine planbare Systemlösung zu entwickeln – mit steckbaren Komponenten, die Bauzeiten reduzieren, Eingriffe minimieren und zukünftige Anpassungen erleichtern.
DIE PASSENDEN INSTALLATIONSSYSTEME FÜR DIE
ERNEUERUNG IHRER ELEKTROINSTALLATION
Mit steckbaren Systemen und modularen Komponenten bietet Wieland Electric ein durchgängiges Portfolio für die effiziente und zukunftssichere Erneuerung von Elektroinstallationen im Bestand.
FLACHLEITUNGSSYSTEM FÜR EFFIZIENTE ENERGIEVERTEILUNG
Mit dem gesis® NRG Flachleitungssystem reduzieren Sie den Verkabelungsaufwand um bis zu 70 %. Weniger Material, geringere Brandlast und maximale Flexibilität – ideal für Büro-, Bildungs- und Gesundheitsbauten.
SYSTEMVERTEILER FÜR
ENERGIE UND DATEN
Die gesis® RAN Systemverteiler ermöglichen eine dezentrale Energie- und Datenverteilung für moderne Gebäudestrukturen. Schnell installiert, flexibel erweiterbar und zuverlässig im Betrieb.
STECKBARE ANSCHLUSSTECHNIK FÜR JEDE ANWENDUNG
Mit dem gesis® Installationssystem realisieren Sie zuverlässige Verbindungen für Beleuchtung, Energieversorgung und Steuerung – von einzelnen Anwendungen bis zur kompletten Elektroinstallation.
FAQ
Worauf sollte man bei der Erneuerung der Elektroinstallation im Bestand achten?
Wichtig sind eine frühzeitige Planung, eine saubere Bestandsaufnahme und ausreichend Flexibilität für spätere Nutzungsänderungen. Gerade im Bestand sollten Leitungswege, Platzverhältnisse, Sicherheitsanforderungen und zukünftige Anwendungen wie Smart Building, LED-Beleuchtung oder Ladeinfrastruktur von Beginn an berücksichtigt werden.
Wie lässt sich vermeiden, dass die Elektroinstallation in 30 Jahren wieder erneuert werden muss?
Indem die Erneuerung nicht als einmalige Sanierung verstanden wird, sondern als Aufbau einer anpassbaren Infrastruktur. Konventionelle Installationen sind häufig starr und nur mit hohem Aufwand veränderbar.
Steckbare Installationssysteme ermöglichen dagegen spätere Erweiterungen, Umnutzungen oder Anpassungen mit deutlich weniger Eingriffen. So bleibt die Elektroinstallation nicht nur für heutige Anforderungen geeignet, sondern kann mit dem Gebäude weiterentwickelt werden.