• SEPTEMBER 2025
  • PRESSE INFORMATION

Leuchtendes Vorbild: Die neue Outdoorleuchte „Valis Pro“ 

Windenergie zählt heute zu den tragenden Säulen der Energiewende in Deutschland und der Bedarf steigt weiter. Allein 2023 erzeugten Windkraftanlagen knapp ein Drittel des deutschen Bruttostroms. Damit wächst auch die Bedeutung sicherer, zuverlässiger Elektroniklösungen im Turminneren. Mit der neuen Outdoor-Leuchte Valis Pro präsentiert Wieland Electric eine robuste und normgerechte Lösung für die Beleuchtung moderner Windkraftanlagen. Das Resultat: mehr Sicherheit durch Licht, mehr Sicherheit für die Elektroinstallation.

Hohe Anforderungen in der Höhe

Bis 2030 soll die installierte Leistung von Windkraftanlagen in Deutschland auf 115 Gigawatt steigen, derzeit liegt sie bei etwa 60 Gigawatt. Auch technologisch hat sich viel bewegt: Die durchschnittliche Nennleistung neuer Anlagen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten nahezu vervierfacht, von rund 1 Megawatt Anfang der 2000er auf heute über 5 Megawatt pro Anlage.

Diese Entwicklungen bringen erhebliche Herausforderungen für Planung, Installation und Betrieb mit sich. Denn moderne Windtürme sind hochkomplexe Industrieanlagen, deren Gesamthöhe bis zu 200 Meter erreichen kann – das entspricht etwa 70 Stockwerken. Einzelne Anlagen, wie sie beispielsweise in der Lausitz stehen, ragen sogar bis zu 400 Meter in die Höhe.

In solchen Dimensionen wirken extreme Umgebungsbedingungen – von starken Vibrationen über Temperaturunterschiede bis hin zu Feuchtigkeit und Staub. Das stellt höchste Anforderungen an Installationssysteme, Energieverteilung und die gesamte Betriebssicherheit. Herkömmliche Lösungen mit vielen Einzelkomponenten, manueller Verdrahtung und aufwändiger Planung verursachen nicht nur hohe Kosten und Zeitaufwand, sondern auch zahlreiche potenzielle Fehlerquellen.

Besonders sensibel ist dabei die Einhaltung sicherheitsrelevanter Normen, etwa der EN ISO 50308:2005. Ohne systematische Planung und exakt abgestimmte Komponenten lässt sich deren Umsetzung in der Praxis kaum zuverlässig sicherstellen.

Helle Freude im Windturm

Mit der neuen Outdoor-Leuchte Valis Pro von Wieland Electric geht Elektro-Planern, Elektroinstallateuren, Betreibern und vor allem den Kraftwerksmitarbeitern im höheren Dienst ein Licht auf – und zwar dauerhaft, selbst bei Stromausfall. Die Leuchte, im Mehrschichtverguss hergestellt, ist extrem robust. Sie entspricht der Schutzklasse IP69, ist also vollständig staubdicht sowie gegen Vibration, Stoßbelastung und Wasser geschützt. Sie ist beständig gegen Umgebungstemperaturen von –40 °C bis +70 °C und verfügt über eine Schockfestigkeit von IK10.

Das Design der Leuchte mit der geschirmten Leitung sorgt für höchsten Schutz gegenüber Überspannungs-Transienten. Als Systemlieferant bietet Wieland neben der eigentlichen Leuchte modulare, industrietaugliche Systemlösungen an, die für die Komplettinstallation gebraucht werden – von konfektionierten gesisRST-Rundleitungen über neue Stromversorgungen bis zu maßgeschneiderten USV-Lösungen (unterbrechungsfreie Stromversorgung).

Hinzu kommt, dass Wieland Electric mit der Simulationsberechnung als Service-Dienstleistung eine präzise Planungsgrundlage für kundenspezifische Anwendungen bietet. Diese ist vollständig auf die Anforderungen der EN ISO 50308:2005 ausgerichtet und stellt sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt sind.

Premiere auf der HUSUM WIND

Die neue Outdoor-Leuchte Valis Pro und die neuen Stromversorgungen wipos PSU3 feiern ihre Premiere auf der HUSUM Wind 2025, der Leitmesse der deutschsprachigen Windindustrie. Vom 16. bis 19. September präsentiert Wieland Electric dort in Husum die innovative Lösung erstmals der Öffentlichkeit. Interessierte Fachbesucher finden das Unternehmen in Halle 2, Stand 2C06.

Robust, sicher und normgerecht: Die neue Outdoor-Leuchte Valis Pro von Wieland Electric sorgt selbst unter extremen Bedingungen im Windturm für zuverlässige Beleuchtung.

PRESSE KONTAKT

Daniela Kapitz
Marketing Manager Communications & PR
Phone: +49 (951) 9324 – 291
E-Mail: daniela.kapitz@wieland-electric.com 

WielandElectricNeueWindturmleuchteValis092025_2091793520.pdf

158 KB