Es gilt Energieeinsparung, Effektivitätssteigerung, Werterhaltung und Zukunftssicherheit bei gleichzeitigem Wohlbehagen von Gebäudenutzern unter einen Hut zu bringen. Genau dafür gibt es verschiedene Gebäudebus- und –Automationssysteme. Einzelne Gewerke haben ihre speziellen Anforderungen teilweise in eigene Standards gefasst und in Subbussystemen entwickelt. Diese werden über Gateways an die übergeordneten Automationssysteme angebunden.
HINWEIS: Es tut uns leid, dass wir die Produktserie gesis® FLEX GATEWAYS nicht weiterführen können. Bereits eingegangene Aufträge werden selbstverständlich wie gewohnt abgewickelt. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren zuständigen Wieland Ansprechpartner. Zu Dokumentationszwecken – inklusive der KNX Produktdatenbank – finden Sie die gesis® FLEX Produkte weiterhin im Wieland E-Shop.
GESIS® FLEX GATEWAYS –
KOMMUNIKATION ZWISCHEN DEN FELDBUSSYSTEMEN
Die gesis® FLEX Gateways werden außerhalb vom Verteiler und möglichst nahe an den Aktoren und Sensoren der Sub-Bussystem platziert.
So ist beispielsweise beim Einsatz der EnOcean Funktechnologie ein optimaler Signalempfang möglich. Die Gateway haben alle eine eigene KNX Busankopplung sowie eine entsprechende Schnittstelle zum Sub-Bussystem und benötigen zum Betrieb kein Basismodul aus der gesis® FLEX Serie.
Gesis® FLEX
Neben den gesis® FLEX Gateways gibt es in dieser Geräteserie ein modular aufgebautes KNX Gerät, welches zur Montage außerhalb der Technikräume, nahe der Anwendung, konzipiert ist. Der modulare Teil der Serie besteht aus einem KNX Basismodul mit angereihten Erweiterungsmodulen, welche die eigentlichen Schalt- und Steuerfunktionen übernehmen. Wie auch bei den Gateways sind alle elektrischen Anschlüsse der Geräte steckbar ausgeführt. Die notwendigen Steckverbinder sind entweder Teil der Leitungsanlage oder in einer Liefervariante dem Gerät beigelegt.
KNX
Das KNX System ist das weltweit verbreitetste System in der Gebäudeautomation. Es ist herstellerübergreifend interoperabel und genormt. Dennoch gibt es Anwendungen die mit Sub-Bussystemen arbeiten. Diese Systeme sind ihrerseits Hersteller übergreifend angelegt. Damit die Systeme miteinander kommunizieren können und ein effektiv arbeitendes Gesamtsystem entsteht, werden Gateways zwischen den Systemen benötigt.
DALI
Im Bereich der Beleuchtungssteuerung ist DALI, besonders in funktionalen Gebäuden, das meist genutzte Steuerungssystem.
In einem DALI Segment lassen sich bis zu 64 Leuchten einzeln oder in Gruppen steuern. Das gesis® FLEX DALI Gateway verbindet ein DALI Segment bidirektional mit dem KNX.
Die Funktionalität des gesis® FLEX Gateways reicht von der klassischen Gruppen- und Einzelsteuerung, über Schaltbefehl und RGBW Steuerung bis hin zur Tunable White Funktion. Statusmeldung, Betriebsstundenüberwachung, Zeitsteuerungen und viele weitere Funktionen sind ebenfalls integriert.
Besonderer Wert wurde auf die Handbedienebene gelegt.
Diese ist einfach zu bedienen und ermöglicht, neben anderen Funktionen, den Test der angeschlossenen Leuchten bereits vor der Systemintegration. Im 5-poligen Abgang sind Energieversorgung und DALI-Signal kombiniert.
EnOcean
Für die Erfassung der vielfältigen Sensoren einer modernen und flexiblen Bürolandschaft hat sich der EnOcean Standard etabliert. Taster, Fensterkontakte oder auch Temperatursensoren sind über Funk an das EnOcean Gateway angekoppelt. Batterien in den Sensoren werden dabei nicht benötigt da diese ihre Energie zum Beispiel mit Solarzellen selbst erzeugen.
Das gesis® FLEX EnOcean Gateway kann 32 Kanäle, die jeweils bis zu 4 Sensoren ankoppeln können, verwalten. Diese Kanäle sind bidirektional ausgeführt. Damit können auch EnOcean basierende Aktoren aus dem KNX heraus angesteuert werden.
Ein Display sowie die Handbedienebene ermöglichen die Zuweisung von Sensoren zu den Kanälen sowie die Bedienung der Kanäle direkt am Gerät. Die Versorgung des Gateways erfolgt ausschließlich über den KNX. Eine Antenne mit 2,5 m Anschlussleitung ermöglicht einen optimalen Empfang.
SMI
Im Bereich der Sonnenschutzsteuerung ist SMI, häufig in funktionalen Gebäuden eingesetzt, ein herstellerübergreifendes Steuerungssystem.
Das SMI-Gateway stellt die Verbindung zwischen dem KNX-System und einem SMI-Segment zur Steuerung von bis zu acht unabhängigen SMI Antrieben her.
Alle Anschlüsse des einphasig versorgten Moduls sind steckbar ausgeführt. Im 5-poligen Abgang sind Energieversorgung und SMI-Signal kombiniert. Die weitere Verkabelung zu den Antrieben erfolgt mit steckbaren Rundleitungen oder über eine gesis® NRG Flachleitung effektiv, flexibel und schnell.
FAQS
Für die Gateways stehen KNX Applikationen zur Verfügung, welche die grundlegenden Einstellungen auf der KNX Seite beinhalten. Für das KNX-DALI2 Gateway gibt es, innerhalb der ETS, eine Device Control App mit der die DALI Seite komfortabel konfiguriert werden kann. Im EnOcean Gateway kann die Funkseite am Gerät selbst oder mit einem Zusatzprogramm in Betrieb genommen werden.
Nein, die Gateways sind eigenständige KNX Geräte.
- DALI2: Es können bis zu 64 DALI Vorschaltgeräte verwaltet werden. Das Gateway ist der DALI Master in diesem Strang, es sind keine weiteren DALI Master und Spannungsversorgungen erlaubt.
- EnOcean: 32 Kanäle, je Kanal mit verschiedenen Funktionen und je Kanal maximal 4 Sensoren mit gleicher Funktion.
- SMI: 8 Motoren können angeschlossen und einzeln verwaltet werden. Die Motoren können von verschiedenen Herstellern sein.
Ja. Ein Teil der Parametrierung wird mit Hilfe der ETS „Standard“ Applikation abgedeckt. Für die DALI Konfiguration wird in die ETS eine Device Controll App aus dem KNX Store (MyKNX) importiert. Diese erscheint an allen in der ETS verwendeten gesis® FLEX DALI Gateways als zusätzliches Parameterfenster. Selbstverständlich ist diese APP, ebenso wie die KNX Produktdatenbank, kostenlos.
Grundsätzlich sind alle trockenen Hohlräume (der klassische IP20 trockene Innenraum) mit ausreichend Bauraum geeignet. Idealerweise werden die Gateways, ähnlich der gesis® FLEX Modulkombinationen, in Doppelböden oder unter Kabeltrassen montiert.