• SOF
  • TRAINING

SOFTEMA Schulung: 
SOFTWAREVALIDIERUNG MIT dem neuen Tool des IFA

Durch den Einsatz programmierbarer Sicherheitssteuerungen nimmt auch die Verwendung sicherheitsbezogener Applikationssoftware zu. Die Maschinenrichtlinie definiert die Anforderungen an die Softwareentwicklung. In der Norm ist das Vorgehen aber oftmals unklar beschrieben, was zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung führt. 

Der Software-Assistent SOFTEMA bietet Unterstützung für einen strukturierten Arbeitsprozess, um Fehler zu vermeiden. Das Tool verwaltet notwendige Informationen und Tabellen. Zusätzlich führt es durch die normativ definierten Arbeitsschritte. Unsere Experten vermitteln Ihnen neben den normativen Grundlagen die Bedienung des Tools und geben Ihnen Ansätze für eigene Validierungsprozesse an die Hand.

ZUM ANMELDEFORMULAR

WAS IST SOFTEMA?

SOFTEMA ist ein kostenloses Tool zur Spezifikation und Validierung von Maschinenanwendungssoftware nach DIN EN ISO 13849-1, bereitgestellt vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). 

Eine wesentliche Forderung der einschlägigen Norm DIN EN ISO 13849-1 ist, dass sicherheitsrelevante Anwendersoftware nach einem strukturierten Arbeitsablauf und Fehlersicherheit entwickelt werden. 

SOFTEMA administriert projektrelevante Stammdaten, bietet eine Benutzerverwaltung und leitet Nutzer bei den Arbeitsschritten wie zum Beispiel der Matrixmethode, Validierung, Verifikation sowie Prüfung. Zudem hilft das Tool bei der Dokumentation von Änderungen.

INhalte DES SOFTEMA SEMINARS

1. Normative Hintergründe zur Notwendigkeit einer Softwarevalidierung

2. Hinter SOFTEMA stehendes Validierungskonzept

  • Projektierung sicherheitsrelevanter Steuerungsfunktionen
  • Das V-Modell der EN 13849 für die Softwarevalidierung
  • Übersetzung in Softema

3. Grundsätzlicher Aufbau und Arbeitsblätter in SOFTEMA

  • Grundsätzlicher Aufbau und Funktionsweise
  • Workshop: Besprechung und gemeinsame Bedienung aller Arbeitsblätter anhand konkreter Beispiele
    • Abschnitt A1: Sicherheitsfunktionen
    • Abschnitt A2: IO-Liste
    • Abschnitt A3: Maßnahmen
    • Abschnitt A4: Anforderungen
    • Abschnitt B3: Modularchitektur
    • Abschnitt B4: Matrix C+E und Matrix kompakt
    • Abschnitt C1: Codereview

4. Grenzen und Einschränkungen der aktuellen Version

  • Validierung großer Maschinen und Anlagen mit Softema
  • Codierung sowie Validierung komplexer Logiken bei speicherndem und zeitlichem Verhalten sowie Setzen und Rücksetzen

5. Möglichkeiten zum Ableiten eigener Validierungsprozesse

  • An Softema angelehnte Vorgehensweisen für Validierungsprozesse ohne den Software-Assistenten
  • Problemstellungen der Teilnehmer und Besprechung persönlicher Problematiken
sichern Sie sich Ihren Platz in UNSERER SOFTEMA-SCHULUNG.
LOS Geht's - Anmelden

„Softema bietet nicht nur eine Hilfestellung bei der Sicherheitsbewertung von Software im Rahmen der EN 13849-1, sondern auch umfangreiche Prozessunterstützung entsprechend des V-Modells. Im Zuge unseres neuen Schulungsangebots wollen wir deshalb das zugrundeliegende Validierungskonzept, den Aufbau und die Grenzen der aktuellen Version erläutern. Darüber hinaus zeigen wir Möglichkeiten zum Ableiten eigener Validierungsprozess auf.“

- Referent Marcus Scholle

DAUER

1 Tag 
von 9:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr
KOSTEN

450 € 
(zzgl. MwSt)

Preis für Inhouse-Seminare auf Anfrage
VORAUSSETZUNG

Grundlegende Kenntnis der 
EN ISO 12100 und 
EN ISO 13849
EQUIPMENT

Eigenes Notebook 
mit 
vorinstallierter Software

Bitte beachten Sie die aktuellen Schulungsbedingungen.

Ihr Referent

Marcus Scholle

Praxisbezug garantiert: Seit über 10 Jahren beschäftigt sich Marcus Scholle mit funktionaler Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau. Durch seine Erfahrung als Prozessverantwortlicher der Konstruktion komplexer Maschinenverbände ist er sowohl Profi für die Einbindung und Programmierung von Sicherheitssteuerungen verschiedenster Hersteller als auch Experte im Bereich Konformitätsbewertung und Retrofit.

IHRE KOMPETENZEN NACH DER SOFTEMA SCHULUNG

  • Sie verstehen die Anforderungen der DIN ISO 13849 an Software Related Application Software.
  • Sie sind mit den Grundlagen der Entwicklung von Sicherheitssoftware entsprechend des V-Modells vertraut und wissen diese in Softema zu übersetzen.
  • Sie kennen den Aufbau und die Oberfläche des Tools und können Softema selbstständig bedienen.
  • Sie können mit der Matrixmethode (Cause+Effect Methode) des IFA arbeiten und kennen die Automatismen.
  • Sie überblicken alle Arbeitsblätter von den Sicherheitsfunktionen, über die IO-Liste, die Maßnahmen und Anforderungen bis hin zur Modularchitektur, der Matrix sowie des Codereviews.
  • Sie wissen für welche Anwendungen Softema geeignet ist und wo die Grenzen des Tools liegen.
  • Sie erkennen Ansätze und Strukturen für eigene Validierungsprozesse – unabhängig von Softema.

ZUM AUFBAU VON FACHWISSEN - JETZT ANMELDEN

IHR PARTNER BEI DER VALIDIERUNG 
VON SICHERHEITSFUNKTIONEN

Lassen Sie uns den Prozess erleichtern, bevor die Zeit knapp wird:

Wir validieren für Sie sicherheitsrelevante Schutzeinrichtungen gemäß der EN ISO 13849. Vom Validierungsplan bis zur Dokumentation erleichtern  wir so für Sie den Prozess bis zur CE-Kennzeichnung.

Mehr Informationen zur Dienstleistung 

EMPFOHLENER TEILNEHMERKREIS

  • Konstrukteure
  • Softwareentwickler und Softwareprogrammierer
  • Instandhalter
  • Verantwortliche für Arbeitssicherheit im Maschinenbau

Ein Vorteil unserer kleinen Kursgrößen von maximal 16 Teilnehmern ist, dass Sie als Kursteilnehmer individueller betreut werden. Der Referent hat die Möglichkeit, seine volle Aufmerksamkeit auf jeden Einzelnen von Ihnen zu richten und auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Fragen einzugehen. Durch die überschaubare Gruppengröße kann auch die Interaktion und der Austausch unter Ihnen intensiver und effektiver gestaltet werden. Sie haben dadurch die Chance, von den Erfahrungen und Kenntnissen Ihrer Kurskollegen zu profitieren und gemeinsam zu lernen.

Nutzen Sie die Wartezeit bis zum Kurs: 
Lesen Sie jetzt das Whitepaper zur Validierung von Safety Related Application Software (SRASW) anhand der EN ISO 13849.

SRASW validieren - jetzt informieren

DOWNLOADS

Safety SERVICE - Broschüre

0870.0 | 8 MB

CE-Kennzeichnung

378 KB

KEINE TERMINE VERFÜGBAR

Leider stehen derzeit keine Termine für diesen Kurs zur Verfügung. 
Sie können sich zu unserem Newsletter anmelden, um sofort benachrichtigt zu werden, wenn neue Termine verfügbar sind. Alternativ dazu können Sie sich jederzeit auf unserer Trainingsübersicht über die aktuell angebotenen Kurse informieren.

Zum Newsletter anmelden

DIESES SEMINAR ALS 
INHOUSE-SCHULUNG BUCHEN

Alternativ zu unseren regulären Schulungsterminen bieten wir auch individuelle Inhouse-Schulungen an. Gerne kommen unsere Experten direkt zu Ihnen ins Unternehmen. Erfahren Sie mehr über unsere Inhouse-Schulungen und kontaktieren Sie uns, um ein maßgeschneidertes Angebot zu erhalten.

Inhouse-Schulungen

Kontakt

Flexible Schulungen und Beratung:
Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an

Sie interessieren sich für einen anderen Termin, eine Inhouse-Schulung oder haben Fragen zum Seminar?

Schreiben Sie uns!
training@wieland-electric.com

Anfrage stellen
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
RückRUF Vereinbaren