• NOVEMBER 2025
  • PRESSE INFORMATION

SET FOR SAFETY — START SMART WITH WIELAND

DIE ALL-IN-ONE BEWEGUNGSÜBERWACHUNG

Wieland Electric bringt im wahrsten Sinne Bewegung in sein Safety-Portfolio: Mit samos® PRO MOTION präsentiert das Technologieunternehmen eine neue All-in-One-Sicherheitssteuerung mit integrierter Motion-Funktionalität. Insgesamt sechs TÜV-zertifizierte Motion-Funktionsblöcke sorgen dafür, dass bis zu 60 Prozent weniger Module benötigt werden und somit mehr Platz im Schaltschrank zur Verfügung steht als bei vergleichbaren Anbietern. Die kompakte, programmierbare Steuerung ermöglicht unter anderem eine sichere Stillstandsüberwachung auch bei langsam gleitenden Achsen aus und punktet darüber hinaus mit einer Anti-Vibrations-Toolbox für Makro- und Mikrovibrationen.

Ob Maschinenbau oder Intralogistik – überall, wo eine zuverlässige Stillstands-, Geschwindigkeits-, Richtungs- und Positionsüberwachung benötigt wird, eignet sich die kompakte Sicherheitssteuerung von Wieland Electric mit schnellen Bewegungseingängen (mit bis zu 70KHz) auf dem Basismodul.

Zu den integrierten Motion-Funktionsbausteinen zählt unter anderem die sichere Stillstandsüberwachung (SSM), die sowohl mit einem Geschwindigkeitsfenster als auch mit einem Positionsfenster implementiert werden kann. Hier lassen sich durch entsprechend intuitive Konfigurationsmöglichkeiten die Grenzen sehr einfach definieren und somit auch langsam gleitende Achsen zuverlässig und kontinuierlich überwachen, beispielsweise bei Baukränen, Hebebühnen, Hochregallagern oder auch Pressen.

Ebenfalls an Bord der samos® PRO MOTION ist eine Anti-Vibrations-Toolbox mit der sich entstehende Vibrationsprobleme professionell lösen lassen. Denn gerade hier können Vibrationen entstehen, die sich durch entsprechende Funktionen lösen lassen: Während bei Makro-Vibrationen der

Funktionsbaustein „Stillstand“ zum Tragen kommt, hat Wieland Electric für Mikro-Vibrationen einen professionellen „Vibrationsfilter“ in die Motion-Funktionen eingebaut. Dieser erlaubt es Anwendern, im Rahmen von drei Optionen den optimalen Kompromiss zwischen Verfügbarkeit und Sicherheit zu finden. Hilfreich ist dabei auch die Dokumentation für die Sicherheitssteuerung, da sie eine klare Übersicht bietet, welches Sicherheitslevel mit welcher Filteroption erreicht werden kann. Wie bereits bei der samos® PRO Sicherheitssteuerung bietet Wieland Electric auch für die neue samos® PRO MOTION eine leistungsfähige Programmiersoftware. Das intuitiv bedienbare samos® PLAN6 verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit TÜV-zertifizierten Funktionsblöcken, die typische, applikationsspezifische Sicherheitsfunktionen beinhalten. Durch das einfache Handling per Drag & Drop werden der Engineering-Aufwand, die Projektierungszeit und auch die Fehlermöglichkeiten deutlich reduziert. Anwender profitieren zudem von einer einfachen Dokumentation und sparen Zeit bei der CE-Deklaration der Maschine. Denn mit der integrierten One-Klick-Dokumentation sind die Unterlagen für die CE-Konformitätserklärung auf Knopfdruck erhältlich, wodurch Zeit im Zulassungsprozess gespart wird.

Hand bedient Laptop mit Robotik-Dashboard in Fabrikumgebung, Fokus auf Steuerungssicherheit und Datenanalyse

Spart Platz im Schaltschrank und ermöglicht mit ihrer integrierten Motion-Funktionalität die Überwachung von bis zu 100 Grenzwerten: Die neue samos® PRO MOTION Sicherheitssteuerung von Wieland Electric. (Bild: Wieland Electric)

Hand bedient Laptop mit Robotik-Dashboard in Fabrikumgebung, Fokus auf Steuerungssicherheit und Datenanalyse

Neben einem Motion Modul umfasst das Safe Motion Portfolio von Wieland Electric auch Encoder und Stillstandswächter (Bild: Wieland Electric)

PRESSE KONTAKT

Daniela Kapitz
Marketing Manager Communications & PR
Phone: +49 (951) 9324 – 291
E-Mail: daniela.kapitz@wieland-electric.com 

Set for Safety — Start Smart with Wieland

205 KB